结果:找到"高速电缆 DAC 光模块",相关内容1000条
- 数据中心100G以太网布线方案
- 随着云计算、大数据、移动互联网的兴起,互联网流量与日俱增,因此全球数据中心的服务器数量增速不断提升,规模也在日益增大,数据中心也开始向100G以太网部署。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下数据中心100G以太网布线方案。目前,100G数据中心网络布线传输解决方案常用的产品有100GQSFP28DAC高速线缆、100GQSFP28AOC有源光缆、100GQSFP28光模块三款产品,但每款产品的适用场景都不同。一、100GQSFP28DAC高速线缆(1-5M)100GQSFP28DAC高速线缆包括100GQSFP28转QSFP28DAC、100GQSFP28转2*50GQSFP28...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G光模块 DAC高速线缆 AOC有源光缆 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-10 18:13:00
- 40G数据中心低成本互连方案—QSFP+DAC高速线缆
- 40GQSFP+高速线缆(DAC)采用铜缆作为传输介质,有无源和有源两种。40GQSFP+无源高速线缆无需供电,功耗较低,但传输距离也较短;40GQSFP+有源高速线缆的传输距离则要更长一些。易天光通信(ETU-LINK)根据铜缆两端接头的不同,40GQSFP+高速线缆还可以分为以下2种:1、40GQSFP+转QSFP+高速线缆这种高速线缆两端预端接的都是QSFP+接头,适合用来连接两个40G网络设备,其中无源的传输距离一般小于5m,有源的传输距离则更长。2、40GQSFP+转4*SFP+高速线缆这种高速线缆一端接的是QSFP+接头,另一端则接4个10GSFP+接头,用来连接40G设备和10...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 40G DAC高速线缆 QSFP+铜缆 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-06 17:26:00
- 25GSFP28DAC高速线缆的介绍及应用
- 25G高速线缆由一根铜缆和两端的收发模块装置组成,采用镀银导体和发泡绝缘芯线,具有优良的衰减性能和低延时性能,令信号传输正确无误,还可以提高传输速度,是一种代替光模块的短距离连接解决方案。它所采用的接头和光模块的接口类似,但是高速线缆上面的连接器模块并没有昂贵的激光器,所以价格要比同类型的光模块便宜很多,在短距离连接应用中受到了广泛欢迎。因此,25GDAC无源铜缆堪称短距离高速传输省钱王。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下25GSFP28DAC无源铜缆产品及其应用。25GSFP28DAC无源铜缆产品特征:●可支持热插拔●符合SFP-8432协议●符合IEEE802.3by协议●...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 25G光模块 DAC无源铜缆 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-30 18:06:00
- 光传输中光模块的工作原理及其应用
- 随着大数据、云计算、5G通信的到来,数据传输速度越来越快的情况下,人们不断追求更高清的图片和视频以及画面通信质量,这导致数据中心带宽需求飞速增长,以传统光纤传输媒介的光纤资源将会越来越紧张。若重新铺设光纤,将面临挖地道、架空、埋管道、施工周期长、人力消耗大等系列问题,会给城市的建设带来很多麻烦。这时,选择成本低廉,可靠性高的技术来提高光纤资源的利用率成为首要解决的问题。为了解决这个问题,易天光通信(ETU-LINK)将为大家介绍一种低成本、承载业务灵活的CWDM技术如何解决了现阶段光纤资源不够用的问题。CWDM技术可以在业务量的递增的情况下,不需要新增光纤和更换原有设备,通过插入新的OTU板...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块结构 光模块应用 高速光模块 低速光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-03 17:40:00
- SFP+高速DAC线缆与10G光模块、TOR交换机布线方案
- 随着网络综合布线的普及,光纤线缆作为高带宽、高安全的数据传输介质被广泛应用于各种大中型网络之中,但是,由于光纤线缆解决方案造价昂贵,因此在某些情况下,铜芯高速线缆仍然发挥着重要的作用,如SFP+DAC高速线缆是10G数据中心短距离传输应用的高性价比解决方案。拉下来易天光通信(ETU-link)将通过本文介绍SFP+高速DAC线缆与10G光模块、TOR交换机布线方案。SFP+高速DAC线缆被广泛应用于10G光纤网卡之间互连、10GToR交换机与服务器之间的互连、10G以太网交换机的堆叠等。10GSFP+DAC高速线缆与10G光模块、TOR交换机布线方案:在目前流行的脊叶拓扑结构中,TOR交换机...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: DAC线缆,10G光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-05-26 09:36:00
- 华三(H3C)高速电缆型号大全
- 高速电缆(DirectAttachCable,简称DAC)通常是以固定长度采购、两端带有固定接头的线缆组件,不可更换端口,模块头和铜缆不能分离。DAC采用的接头和光模块的接口一样,但相对光模块,DAC的连接器模块没有昂贵的光学激光器和其他电子元件,从而在短距离应用中大大地节约了成本和功耗。下面易天(ETU-LINK)为大家整理了华三(H3C)高速电缆型号大全~华三(H3C)高速电缆型号类型主要有:QSFP28电缆、QSFP28toSFP28电缆、QSFP+电缆、QSFP+toSFP+电缆、SFP28电缆、SFP+电缆、CX4电缆、千兆SFP电缆,以下是型号详细信息。以高速线缆DAC替代光模块...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 高速电缆 DAC 光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-05-07 15:30:00
- 25G线缆有哪些分类?区别是什么?
- 25G以太网已经以突如其来的速度冲击着网络世界,并且可能最终成为迄今为止最快完成的一项IEEE以太网标准。25G线缆分25GSFP28高速线缆和25GSFP28有源光缆,它们都可以实现25Gbps的数据传输,那它们之间有什么区别呢?易天将在本文中为大家重点介绍这两种线缆的区别。何谓25G高速线缆?25G高速线缆采用镀银导体和发泡绝缘芯线,具有优良的衰减性能和低延时性能,令信号传输正确无误,还可以提高传输速度,是一种代替光模块的短距离连接解决方案,价格要比同类型的光模块便宜很多,在短距离连接应用中受到了广泛欢迎。何谓25G有源光缆?25G有源光缆是可以克服传统高速线缆的带宽限制,并且这种25G...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 25G SFP28光模块 DAC高速线缆 AOC有源光缆 发帖人:etulink 发帖时间:2018-11-28 17:23:00
- 25GSFP28DAC高速线缆与AOC有源光缆有什么区别?
- 25GDAC高速线缆和25GAOC有源光缆都可以实现25Gbps的数据传输,但是它们之间有什么区别呢?易天光通信(ETU-LINK)在本文中为大家重点介绍这两种线缆的区别。常见25GSFP28DAC和AOC有源光缆解决方案(如图)1、25GSFP28DAC高速线缆25G高速线缆采用镀银导体和发泡绝缘芯线,具有优良的衰减性能和低延时性能,令信号传输正确无误,还可以提高传输速度,是一种代替光模块的短距离连接解决方案,价格要比同类型的光模块便宜很多,在短距离连接应用中受到了广泛欢迎。2、25GSFP28AOC有源光缆25G有源光缆是可以克服传统高速线缆的带宽限制,并且这种25G有源光缆可以为高速线...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 25G高速线缆 25G有源光缆 AOC DAC 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-11-13 17:41:00
- 分享40G网络QSFP+DAC/AOC直连线缆解决方案知识
- 直连线缆是一种替代光模块的理想短距离连接解决方案,分为高速线缆(DAC)和有源光缆(AOC)两大类,具有价格便宜、使用方便等优点,受到了人们的广泛关注。现在,随着40G网络的广泛应用,QSFP+直连线缆也逐渐普及起来。易天光通信(ETU-LINK)将通过本文详细介绍市场上常见的QSFP+直连线缆解决方案。40GQSFP+高速线缆(DAC)40GQSFP+高速线缆(DAC)采用铜缆作为传输介质,有无源和有源两种。40GQSFP+无源高速线缆(DAC)无需供电,功耗较低,但传输距离也较短;40GQSFP+有源高速线缆(DAC)的传输距离则要更长一些。根据铜缆两端接头的不同,40GQSFP+高速线...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 40G QSFP+ DAC AOC 光模块 线缆 有源光缆 发帖人:etulink 发帖时间:2018-10-11 16:55:00
- 什么高速线缆DAC?有了有源光缆AOC为何还选择DAC?
- 有源光缆大家听多了,,不知道大家知不知道高速线缆DAC?在数据中心和互联数据高速发展的时代,DAC凭借其出色的简便性与价格优势极大地扩张其市场,在IDC市场方面更是占领了极大份额。什么是高速线缆DAC?高速线缆(DirectAttachCable)简称DAC,一般译为直接连接电缆或直连铜缆。是指在高速跳线的两端都装上光模块,通过将交换机连接到路由器或服务器上,广泛应用于存储区域网络、数据中心和高性能计算机连接,在网络通信中正逐渐崛起。高速线缆DAC的结构是什么?简单来说,高速线缆DAC是在一根线缆的两端接上光模块。详细来说,高速线缆DAC是以镀银导体和发泡绝缘芯线为材料,采用线对屏蔽及总屏蔽...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 高速线缆DAC 有源光缆AOC 发帖人:专说光通信 发帖时间:2017-12-26 14:15:00
返回